结果:找到"NE555 延时 双延时电路",相关内容1000条
- 咨询:最近SMT延期4、5天啥情况
- 最近SMT延期4、5天啥情况,预计发货时间后延4、5
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT 延期 发帖人:内耗黑凤梨 发帖时间:2023-03-29 17:15:00
- 低时延的业务需求有哪些?
- 目前明确提出低时延需求的业务有四类:第一是金融和电子交易类用户,特别是大家耳熟能详的从事期货等产品高频交易的电子交易类用户;第二是基于TCP协议的高清视频类业务,包括4K/8K高清视频直播和点播业务、高清视频会议、以及未来的虚拟现实(VR)等实时性要求极高的大带宽业务;第三是部分云业务,特别是虚机迁移、数据热备份和实时性要求比较高的云桌面、云支付等业务;第四是5G移动网络的传送承载业务,目前5G网络对传送承载层预留的时延指标非常苛刻,需要一些低时延传输新技术加以保障。金融/交易类业务对低时延的极致需求信息不对称是交易盈利的不二法则,时延越低,意味着你的信息比别人快,你的订单比别人先到达交易中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 低时延 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-30 15:19:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 求助一键控制NE555做双延迟电路。
- 求助帮忙做一个利用NE555,一键控制两组延迟电路的原理图,可以用两个NE555也行,例如:按轻触开关,A路灯亮8秒,B路灯亮10秒这样。如有其他类似的控制方案也可以。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NE555 延时 双延时电路 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-03 02:36:00
- 立创EDA专业版PCB布线反应慢延时问题
- 我使用EDA专业版,PCB板里只有5个元件,但是布线的时候,反应很慢,鼠标延时严重,鼠标已经指向了目地,光标过一两秒才慢悠悠的跟上,不知道是什么问题呢,看得头都晕,按理说几个元件应该至于这样的吧,设置我已经选择的速度优先了,还是不行,使用最新版的谷歌浏览器,不会是电脑配置低了吧,电脑配置如图:麻烦官方指导下如果解决呢。我用标准版画这几个元件的没出现这种问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 延时 慢 发帖人:田龙八步 发帖时间:2021-03-22 10:13:00
- 因台风影响,近期小批量交期可能会有所延误
- 尊敬的嘉立创客户:因台风“海高斯”在珠海登陆,受台风影响,嘉立创先进工厂及新兆丰工厂一些设备损坏,近期小批量交期可能会有所延误,敬请谅解!我们会尽快调整恢复正常,感谢您的理解与支持!深圳市嘉立创2020-08-20
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 交期延误 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2020-08-20 17:11:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
- USB远距离延长系列方案
- 概述USB远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。支持设备热插拔,即插即用,纯硬件实现方案,不需要额外安装任何驱动程序,兼容所有操作系统,避免了传统延长方案安装上位机软件带来的不变,真正实现遵循USB协议标准的远距离延长。该延长方案可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。CH317/CH315G系列延长方案包括与USB主机连接的UP端和与USB设备连接的DOWN端,所述的UP端和所述的DOWN端通过网线实现互联互通。其中CH315G方案支持全速和低速延长,兼容高速,全速延长7...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH315 CH317 USB 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 15:11:00
- PCB延误交期,还发错发快递。
- 现在嘉立创现在是大了点,对客服的投诉根本解决不了问题,,袁先生还是老板,出了问题就知道推,,通话录音不怎么怎么上传,,不然让大家听听,,,这老板做得真失败补上大概的原由:下单日期2018-04-2817:51平台预计发货日期2018-05-0720:00:009天时间期间有五一可以理解收到货日期5月9号晚上10点左右耗时11天当时正安排人员准备通宵给客户赶货结果悲催了,发过来的货不对,是别人的,打电话了解后,,我们的发给别人了,,别人的发给我们了,,。,,,没办法准备通宵的员工等了好几个小时,又给下班,(白天提前安排休息了的,备战通宵的,,,,)再次收到货的时间是5月10号上午10点多了,,...
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB延误交期 发帖人:QITOL 发帖时间:2018-05-11 17:14:00
- 不想说什么了
- 与样板绑定发货,样板到了快一周了,元件还没发出来。打电话给客服今天说明天发,明天说后天发。能不能发也没个准信。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 发货 延迟 发帖人:cqys 发帖时间:2017-10-18 20:13:00
返回